请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8432 大家好、我收到了客户的以下问题:
您能否了解我是否可以超出有关 DRV8432过流保护的工厂规格?
根据数据表、OC 将使用22K 编程电阻器在12安培(+/- 20%)时触发。 进行了比较
我已将 DRV8432配置为并行桥接模式。 为了提高电机停止距离、我需要超过12安培 OC 限制。
如果我可以获得额外的20%(比如15安培 OC),它将会大有帮助。 将编程电阻器从22K 更改为更高
价值实现吗?
谢谢你。