This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:实现 OC

Guru**** 2381920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686294/drv8432-accomplishing-oc

器件型号:DRV8432

大家好、我收到了客户的以下问题:

 

您能否了解我是否可以超出有关 DRV8432过流保护的工厂规格?

根据数据表、OC 将使用22K 编程电阻器在12安培(+/- 20%)时触发。 进行了比较

我已将 DRV8432配置为并行桥接模式。 为了提高电机停止距离、我需要超过12安培 OC 限制。

如果我可以获得额外的20%(比如15安培 OC),它将会大有帮助。 将编程电阻器从22K 更改为更高

价值实现吗?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    不建议超出数据表建议的范围。

    在并联桥模式下、OC_ADJ 电阻器设置每个桥的过流。 这意味着使用22k OC_ADJ 电阻器时、器件过流可能会在23.6A +/-20%时发生。