请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8662 您好!
就 电路中的 IC 过热而言、我遇到了与 Dinesh 类似的问题。 我的电路中从 Vboost 到 GND 的电阻似乎在加电前约为~775kΩ Ω。 一旦我上电、无负载时的电流消耗就会增加到接近700mA。 再次检查相同的电阻时、它的范围介于16Ω Ω 至1kΩ Ω 之间、具体取决于我所检查的电路板。 无论采用哪种方式、它都要短得多。
最奇怪的是、这是电路板的第二次迭代、在第一种情况下、我拧紧了电阻分压器、但当我对其进行修改并切断布线时、我能够按预期拉105V 电压。 (实际运行速度略高于、但仍然没有发现任何问题)。 电路板之间的唯一变化是校正电阻分压器、使电路板更加紧凑。 我不确定这会如何导致问题、因为电路板已经紧凑。
您是否知道这是如何发生的?
谢谢、
Kyle