This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:DRV8662 IC 过热?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685476/drv8662-drv8662-ic-over-heating

器件型号:DRV8662

您好!  

就 电路中的 IC 过热而言、我遇到了与 Dinesh 类似的问题。 我的电路中从 Vboost 到 GND 的电阻似乎在加电前约为~775kΩ Ω。 一旦我上电、无负载时的电流消耗就会增加到接近700mA。 再次检查相同的电阻时、它的范围介于16Ω Ω 至1kΩ Ω 之间、具体取决于我所检查的电路板。 无论采用哪种方式、它都要短得多。

最奇怪的是、这是电路板的第二次迭代、在第一种情况下、我拧紧了电阻分压器、但当我对其进行修改并切断布线时、我能够按预期拉105V 电压。 (实际运行速度略高于、但仍然没有发现任何问题)。  电路板之间的唯一变化是校正电阻分压器、使电路板更加紧凑。 我不确定这会如何导致问题、因为电路板已经紧凑。  

您是否知道这是如何发生的?


谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    这会指向您的电路中的某种短路。 您是否能够共享原理图/布局? 您是否需要我给您发送电子邮件?
    您能否测量 FB 引脚和 SW 引脚上的电压? 您使用的 REXT 值是多少? 您使用的是什么电感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您直接向我发送电子邮件、我可以向您发送我的原理图和布局。 (kbradley5393 @Gmail 实际上比所附的更好。)

    SW 引脚刚好低于提供的5V 电压。 FB、我需要再次检查。

    REXT = 7.5k
    电感器为4.7uH、NRS8030T4R7MJGJ。

    请随时直接向任一位置发送电子邮件、我可以发送原理图文件和图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    感谢您通过电子邮件回复并让我们查看您的原理图。 在回顾这一点之后、我认为我们发现问题是需要设置电阻分压器、以便升压电压小于105V。 将升压电压设置为105V 以上会导致内部 FET 击穿、并且器件可能过热/拉大电流。