This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:闭环速度控制设计

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, TIDA-01496, DRV10983-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685574/drv10983-q1-design-of-closed-loop-speed-control

器件型号:DRV10983-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV10983TIDA-01496

大家好、可以帮我解决这个问题吗?

我正在尝试使用 DRV10983为三相电机、36极线圈设计闭环速度控制。 但我甚至可以找到有关如何使用引脚#12来启用驱动程序并对其进行编程的信息。 只是一些视频告诉我们这是可能的

您能帮我获取有关此方面的更多信息吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    我有一篇相关的 E2E 文章,介绍了本主题中速度环路的一般概念: https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/p/682915/2516030#2516030 。 一般的想法是、速度调节需要电流速度和目标速度。 一旦这两项已知、 我们 就可以确定它们之间的误差、并以更快或更慢的速度驱动电机进行补偿。 FG (引脚12)的频率给出了当前速度。

    我们还发布了采用 DRV10983-Q1 (TIDA-01496)的 TI 设计、其中包含使用 I2C 读取速度而不是通过 FG 捕获速度的速度控制。 TIDA-01496设计指南 的设计理论部分也包含了有关 PI 环路(速度环路)的理论。

    最棒的

    Cole