您好!
我尝试使用 DRV8432数据表中图17所示的原理图运行24V/13A TEC。
据我所知、PWM_A 和 PWM_B 的 PWM 频率无关紧要(我使用的默认488Hz 来自 Arduino Nano 的 analogWrite-Function。)。
我尝试以98%的效率运行 PWM_A、以2%的速度运行 PWM_B、这对于加载自举电容器来说应该足够了。
不幸的是、我没有从用于驱动 PVDD 的电源获得任何电流消耗。 使用我的另一个电源测量12V 时、DRV8432消耗的电流为18.8mA。
我应该使用更快的 PWM 来驱动电桥吗? 或者、您是否有建议、为什么它不起作用?
为了正确运行 DRV8432、我是否需要在原理图中添加示例代码或其他内容?