This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:驱动 TEC 的 DRV8432

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/704771/drv8432-drv8432-driving-tec

器件型号:DRV8432

您好!

我尝试使用 DRV8432数据表中图17所示的原理图运行24V/13A TEC。  

据我所知、PWM_A 和 PWM_B 的 PWM 频率无关紧要(我使用的默认488Hz 来自 Arduino Nano 的 analogWrite-Function。)。

我尝试以98%的效率运行 PWM_A、以2%的速度运行 PWM_B、这对于加载自举电容器来说应该足够了。  

不幸的是、我没有从用于驱动 PVDD 的电源获得任何电流消耗。 使用我的另一个电源测量12V 时、DRV8432消耗的电流为18.8mA。

我应该使用更快的 PWM 来驱动电桥吗? 或者、您是否有建议、为什么它不起作用?

为了正确运行 DRV8432、我是否需要在原理图中添加示例代码或其他内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    PWM 频率有所重要。 请参阅数据表的第7.3.2.1节。 当频率过低时、您可能需要增加自举电容。 不过、我建议首先增大 PWM 频率。

    您是否在无负载的情况下监控了输出以确定器件是否正常运行?
    您是否了解过故障和 OTW 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率现在为20kHz。  

    是的、我监控了输出、似乎什么也不做。  

    但我想它为什么不起作用。 您对 PCB 接地有何建议? 就我理解图17中的原理图而言、可以仅为整个电路板使用一个接地。 我是否应该分离 GVVD 和 PVDD 的接地端?  

    FAULT 和 OTW 引脚为逻辑高电平、因此一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    GVDD/VDD 和 PVDD 的器件应具有一个接地端。

    RESET_AB 和 RESET_CD 的状态是什么? 在并行桥接模式下、RESET_AB 和 RESET_CD 控制桥接。 这两个引脚都必须为逻辑高电平才能使电桥运行。 数据表的第7.4节对此进行了说明。

    您能否提供的示波器捕获
    PWM_A 和 PWM_B 输入
    PWM_A 输入和 OUT_A/B 输出
    PWM_B 输入和 OUT_C/D 输出?

    请放大以观察完整的 PWM 周期。 所关注的是输出是否尝试驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET_AB 和 RESET_CD 的状态均为逻辑高电平。  

    这里是 PWM_A (80%、黄色)和 PWM_B (20%、绿色)。 每个信号都是使用3.3V 逻辑生成的。

    PWM_A (黄色)输入和 OUT_A (绿色)/B (蓝色)输出:

    PWM_B (黄色)输入和 OUT_C (绿色)/D (蓝色)输出:

    有趣的是、我在 没有 PVDD 电压的情况下测量 PWM_B 输入和 OUT_C/D 输出、结果几乎与 PVDD 电压开启时相同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    示波器捕获显示器件未按预期运行。 原因不清楚。

    请检查 BST_A/B/C/D 和 VREG 电容器上的电压。 当 VDD/GVDD_x 为12V 且 PWM_A 和 PWM_B 输入为低电平时、BST_A/B/C/D 应约为10V、VREG 应~3.3V。

    这将确认内部逻辑处于唤醒状态、并且 VDD/GVDD_x 引脚上的连接正确。

    此外、如果连接断开、请检查 M3、M2、M1、RESET_A 和 RESET_B 引脚上的连接。

    如果一切都检查好、您是否有第二块板可供尝试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BST_A/B/C/D 约为12V、VREG 为3.3V、PWM_A/B 为低电平。 GVDD_x 的电源电压为12V。 VREG 和 BST_D 处的连接断开、但未解决问题。

    PVDD 处仍然没有电流消耗。  

    不幸 的是、不是。 我的另一个电路板具有 PVDD 和 VDD/GVDD 的一个 GND、但它损坏了。 现在、我要在具有两个独立接地的电路板上进行测试。 DRV8432是否需要一个接地端才能正确运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    如果 VREG 上的连接断开、则某些内部逻辑可能已损坏。 如果没有 VREG 电容器、内部逻辑上可能会出现尖峰、导致器件损坏。

    除了没有电流消耗之外、我还假设输出不会切换。 是这样吗?

    您可能需要更换 DRV8432以确认没有损坏。

    只要接地保持在接近的位置(在+/-0.3V 范围内)、就不会出现任何问题。 我们建议将除 AGND 之外的所有接地端连接在一起。 AGND 应使用一个1欧姆电阻器连接到其他接地端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与和帮助!  

    更换 DRV8432是正确的提示。