This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:VREF 电流控制精度

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848, DRV8881, DRV8830, DRV8832, DRV8832-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/717944/drv8848-vref-current-control-accuracy

器件型号:DRV8848
主题中讨论的其他器件: DRV8881DRV8830DRV8832DRV8832-Q1

我想使用 Vref 引脚来控制电机的速度。 我有一个驱动 Vref 引脚的 DAC 和一个200m Ω 的设置感应电阻器。

在 DRV8848数据表中、建议将 Vref 保持在1V 至3.3V 之间。 0V 和1V 之间的电压正常工作、但"精度会降低"。 我在数据表中没有看到任何指定两个范围内的精度的内容。

我的应用不需要高精度或任何东西、但最好知道降低精度意味着什么。 TI 是否为此提供了任何编号? 它真的很重要吗?  

我计划将 Vref 下限设置为100mV。 大约为75mA 的电流调节。 整个范围为100mV 至2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我们将在周二进行调查并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    当 Vref<1时、您是否有机会了解精度?

    谢谢!

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt 和 Ryan、您好、

    很抱歉耽误你的时间。 Rick 和我查找了特征数据、但我们找不到任何与此情况相关的数据。 该器件仅根据建议运行条件表中的限值进行表征。 电流斩波通过放大器和比较器实现、因此使用低基准电压会导致输出在电压接近接地轨时降低。

    如果您愿意、我可以尝试寻找其他器件来支持在该范围内控制电流。 请告诉我这是有刷直流电机还是步进电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于两个有刷直流电机。

    查看我的另一个线程以了解我的实际应用。  
    https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/t/717511

    当我让电路板看到它随较低电压的变化情况时、我很可能只描述它自己的特征。 如果放大器是轨到轨放大器、线性区域可能与轨相差约+- 100mV? 我必须在室温、0C 和60C 以及几个单元以上进行测试。

    正如我说过的、我不需要高精度、因此只要我将其设置为100mA、并且最终不会达到200mA、这是可以的。 我希望 +-10mA 的精度甚至+-20mA 的精度、我仍会尝试它、并且可能可以补偿固件中的额外误差。 我想确保它不会有很大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    DRV8881显示其 xVREF 引脚的精度低至0.3V

    我刚刚注意到、在您的原始帖子中、您说过您想要使用 VREF 控制电机速度。 我不确定这会起作用。 电机速度通常是电机线圈两端电压的函数、而扭矩是线圈电流的函数。 VREF 引脚仅用于调节电流。 它不会改变 PWM 占空比来控制速度。

    DRV8832-Q1、DRV8830和 DRV8832是我们产品系列中执行速度调节的有刷直流电机驱动器。