主题中讨论的其他器件: DRV8881、 DRV8830、 DRV8832、 DRV8832-Q1
我想使用 Vref 引脚来控制电机的速度。 我有一个驱动 Vref 引脚的 DAC 和一个200m Ω 的设置感应电阻器。
在 DRV8848数据表中、建议将 Vref 保持在1V 至3.3V 之间。 0V 和1V 之间的电压正常工作、但"精度会降低"。 我在数据表中没有看到任何指定两个范围内的精度的内容。
我的应用不需要高精度或任何东西、但最好知道降低精度意味着什么。 TI 是否为此提供了任何编号? 它真的很重要吗?
我计划将 Vref 下限设置为100mV。 大约为75mA 的电流调节。 整个范围为100mV 至2.7V。