This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:CAN DRV8301驱动"FM200TU-2A"三菱 MOSFET 模块开关频率高达30kHz

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8320, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/719315/drv8301-can-drv8301-drive-fm200tu-2a-mitsubishi-mosfet-module-up-to-30khz-switching-frequency

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8320DRV8323

DRV8301能否驱动三菱的功率 MOSFET 模块(FM200TU-2A)高达30kHz

(我随附了 FM200TU-2A 数据表供您参考。)

我知道总栅极均方根电流为30mA。

FM200TU 总栅极电荷(QG) 为760nC (每包6个 MOSFET 元件)e2e.ti.com/.../fm200tu_2D00_2a_5F00_e.pdf

根据 DRV8301数据表中的公式、大致进行计算

760nC X 30kHz = 22.8mA <30mA =>没关系

(我假设 MOSFET Qg X 开关 MOSFET 数= 760nC、开关频率= 30kHz)

我的计算/假设是否正确?  

此致

Hak-Jin Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hak-Jin、

    请确认总栅极电荷。 我认为列出的总栅极电荷是每个 FET 的电荷。

    如果每个 FET 的总栅极电荷为760nC、则必须降低 DRV8301开关频率。

    DRV8320或 DRV8323可能是一种替代方案、因为电荷泵仅驱动高侧 FET。 单独的 LDO 为低侧 FET 提供电流。