请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 主题中讨论的其他器件: DRV8320、 DRV8323
DRV8301能否驱动三菱的功率 MOSFET 模块(FM200TU-2A)高达30kHz
(我随附了 FM200TU-2A 数据表供您参考。)
我知道总栅极均方根电流为30mA。
FM200TU 总栅极电荷(QG) 为760nC (每包6个 MOSFET 元件)e2e.ti.com/.../fm200tu_2D00_2a_5F00_e.pdf
根据 DRV8301数据表中的公式、大致进行计算
760nC X 30kHz = 22.8mA <30mA =>没关系
(我假设 MOSFET Qg X 开关 MOSFET 数= 760nC、开关频率= 30kHz)
我的计算/假设是否正确?
此致
Hak-Jin Jeong