This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:始终发生故障

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302, DRV8301, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/719003/drv8302-always-fault-happen

器件型号:DRV8302
主题中讨论的其他器件: DRV8301BOOSTXL-DRV8301

大家好:

我将 DRV8302用于电机驱动器。

我们的 PCB 电路设计遵循 DRV8301 EVM。 但我们始终会得到故障引脚反馈。

我们已选中所有函数包括:

-降压器件设计(24V 至3.3V 设计遵循 BOOSTXL-DRV8301)

GVDD 电容。

-- 自举电容器。

电 荷泵电容。

--bulid-in OPA 设置

-PWM 模式、OC 模式、OC_ADJ、DC_CAL 设置。

当我们将 EN_GATE 信号拉为高电平状态时,故障引脚处于活动状态(驱动为低电平)。

是否存在任何布局问题或我们错过的一些详细信息?

这是我们的布局 和 作为附件的 DRV8302 PCB 电路。

谢谢

Andrew

俯视图 + 仰视图

底视图

e2e.ti.com/.../3581.DRV8302.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您是否已检查 AVDD 和 DVDD 电压?

    在 EN_GATE 被置为有效后、故障是否立即激活? 故障是否变为无效?

    如果是、您可以清除它并忽略故障。 这是正常的上电序列。 当器件唤醒时、稳压器将启动。 最后达到最大电压的是 GVDD。

    如果没有、请提供 EN_GATE 从低电平切换至高电平期间稳压器和 nFAULT 的详细信息和示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rick:

    检查 DRV8302后。 我们发现问题来自布局。

    DRV8302散热焊盘的接地端和低侧 MOSFET 的源极之间的路径过远。

    因此、在散热焊盘的接地通孔和 MOSFET 的源极之间跨接一根导线可以解决该问题。


    谢谢你。

    Andrew