请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8302 主题中讨论的其他器件: DRV8301、 BOOSTXL-DRV8301
大家好:
我将 DRV8302用于电机驱动器。
我们的 PCB 电路设计遵循 DRV8301 EVM。 但我们始终会得到故障引脚反馈。
我们已选中所有函数包括:
-降压器件设计(24V 至3.3V 设计遵循 BOOSTXL-DRV8301)
GVDD 电容。
-- 自举电容器。
电 荷泵电容。
--bulid-in OPA 设置
-PWM 模式、OC 模式、OC_ADJ、DC_CAL 设置。
当我们将 EN_GATE 信号拉为高电平状态时,故障引脚处于活动状态(驱动为低电平)。
是否存在任何布局问题或我们错过的一些详细信息?
这是我们的布局 和 作为附件的 DRV8302 PCB 电路。
谢谢
Andrew
俯视图 + 仰视图
底视图