请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 大家好、
我将使用连接的 DRV10983驱动器驱动吊扇 BLDC 电机。 我的问题是 BLDC 电机不能按照要求的速度平稳旋转。
我认为 I2C 寄存器的配置有问题。
有人可以建议我解决这个问题吗?
电机参数:
24伏
1.5安培
36瓦
340转/分
相电阻:2.78欧姆
KT:440
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.