This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983:使用 DRV10983驱动吊顶风扇时出现问题

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/730666/drv10983-drv10983-an-issue-while-driving-ceiling-fan-using-drv10983

器件型号:DRV10983

大家好、

我将使用连接的 DRV10983驱动器驱动吊扇 BLDC 电机。 我的问题是 BLDC 电机不能按照要求的速度平稳旋转。

我认为 I2C 寄存器的配置有问题。

有人可以建议我解决这个问题吗?

电机参数:

24伏

1.5安培

36瓦

340转/分

相电阻:2.78欧姆

KT:440

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vrajesh、

    我们的专家已收到您的问题的通知、应尽快回答。

    最棒的
    Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vrajesh Prajapati、

    由于您有重复的 e2e 帖子(e2e.ti.com/.../2698096)、我将关闭此主题。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。