主题中讨论的其他器件: DRV8320
尊敬的先生。
我客户的系统具有多个高侧和低侧驱动器电路
这些是通过分立式配置的。 因此、我正在寻找解决方案
分立式解决方案。 我在 DRV8703-Q1上找到了独立的控制功能。
请提供您的建议。
1.是否有可能实现不可驱动的电阻和电感负载
由高侧和低侧供电、使用 DRV8703-Q1?
2.是否可以对聚焦的一个负载使用一个分流放大器?
3、我想知道在这种使用情况下会激活一些保护功能吗?
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生。
我客户的系统具有多个高侧和低侧驱动器电路
这些是通过分立式配置的。 因此、我正在寻找解决方案
分立式解决方案。 我在 DRV8703-Q1上找到了独立的控制功能。
请提供您的建议。
1.是否有可能实现不可驱动的电阻和电感负载
由高侧和低侧供电、使用 DRV8703-Q1?
2.是否可以对聚焦的一个负载使用一个分流放大器?
3、我想知道在这种使用情况下会激活一些保护功能吗?
此致、
H. Sakai
萨凯-圣、
感谢您的意见。 我必须收回我的意见。 我们的系统工程师可帮助我们找到 DRV834x-Q1、它 可以满足您在分离式 HS/LS 控制中所需的一切要求。
http://www.ti.com/lit/ug/slvubc2/slvubc2.pdf
DRV834x-Q1是否 满足您的要求? 此车身控制 ECU 项目 计划是什么?
尊敬的王圣。
我非常感谢您提供的所有宝贵信息。
BCM ECU 的大规模生产计划将于本月完成。
他们正在计划在大规模生产后降低成本(VA)。
我正在考虑推广硅芯片(IC)、而不是分立式解决方案
它们现在要获取的内容。 至少预计会减少 PCB 空间。
DRV834x-Q1将满足我的要求。
我的私人电子邮件如下所示;
hideyuki_sakai@marubun.co.jp
我希望获得有关该产品的更多信息。
此致、
H. Sakai