Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 我们使用 DRV8870作为24V 15kHz 的电机驱动器来驱动24V 直流电机。 VREF = 5V Isen = GND,VM 通过 LC 15µH 连接,220uF 至24V
由于某种原因、当我们阻断电机时、驱动器会烧断。
固件具有失速检测功能、并在1秒失速后使电机断开(两个电机引脚均为0V)。
即使芯片具有动态电流和热保护、每次我们使电机失速时芯片也会烧断。
什么会导致此芯片中的内部保护电路出现故障? 我们已将输入保护电阻器降低至10欧姆。
谢谢你