This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:驱动器芯片损坏

Guru**** 2756465 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/726401/drv8870-driver-chip-blow-up

器件型号:DRV8870

我们使用 DRV8870作为24V 15kHz 的电机驱动器来驱动24V 直流电机。 VREF = 5V Isen = GND,VM 通过 LC 15µH 连接,220uF 至24V

由于某种原因、当我们阻断电机时、驱动器会烧断。

固件具有失速检测功能、并在1秒失速后使电机断开(两个电机引脚均为0V)。

即使芯片具有动态电流和热保护、每次我们使电机失速时芯片也会烧断。

什么会导致此芯片中的内部保护电路出现故障? 我们已将输入保护电阻器降低至10欧姆。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您能不能说出故障是什么? 器件发生故障时是否过热? 它是否会爆裂、破裂或冒烟?

    在检测到失速之前是否发生故障、或者在处于制动模式时是否在检测到失速后发生故障?

    您是否能够重复此故障并对引脚上的 VM 和 VREF 电压以及流经电机的电流进行示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    在我检测到失速并立即将其置于中断状态后、它开始变得很热、并且会经常冒烟。
    我的印象是、当我下降到零然后中断时、这不会发生。
    因此,当我过快地断开时,似乎会发生这种情况。

    我对驱动器电源电压使用 π 型滤波器。
    并想知道在2-3A 负载情况下立即中断是否会导致 VM 上出现大电压尖峰、从而导致驱动器死亡? 另一方面、如果电感器后面的电容防止 VM 中出现任何尖峰、

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、它似乎在中断模式之后发生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我还想知道 VM 上是否存在电压尖峰。 流经电感器的电流无法立即变化、因此即使您处于制动模式且不需要该电流、它也会尝试继续推动堵转电流。 这就是导致电压尖峰的原因(V = L di/dt)。

    您可以尝试以下两项操作:
    1) 1)拆下电感器、并用一根导线短接接头。 这应消除 VM 电压轨上的电感尖峰。
    2) 2)在器件引脚上对 VM 和 VREF 电压以及流经电机的电流进行示波器截图、以查看失速情况下发生的瞬变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我的第一个想法,但线圈后面的电容不能立即改变电压,因此这会计数线圈。

    同时、我们了解了导致崩溃的原因、 当我们将 ISEN 引脚7接地时、内部电流保护似乎还不够。

    因此,我们在该引脚上放置一个0.25R 电阻器和2.2µF Ω 电容器,以降低最大允许电流,现在它可以承受失速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我很高兴您找到了权变措施!

    我将记下您对通过将 ISEN 引脚接地所发现问题的反馈。