This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:GUI FFS!

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983, USB2ANY, DRV8316, MCT8316Z, MCT8316A, MCF8316AEVM, DRV10983EVM, MCT8316AEVM, MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182222/drv10983evm-gui-ffs

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件:DRV10983USB2ANYDRV8316MCT8316ZMCT8316AMCF8316AEVMMCT8316AEVMMCF8316A

好的、TI 你去了、完成了

"通知器超时
器件 GUI.lvlib:GUI 通过 Notifier.vi:5770006:\DRV10983.lvlib:Export Read All.vi\DRV10983 High leve.lvlib:Main.vi"等待 GUI 响应

首先是 F、我花了5个小时的时间来调试您的未完成产品。

接下来、这里将介绍的内容、这是全新的开箱即用配置、该流程的每个步骤都遵循了字母、但我仍然得到了以上内容。

我已经使用 LabView Blah Blah Blah Blah 检查了运行时间、检查了电压、所有这些都是标称值、但是... 当我使用 USB2ANY Explorer 启用 i2c 线时、它不会被拉高... 根据您的原理图、SDA 和 SCL 都应该符合我们的预期。

您可能会告诉我、这是一个圣诞节期间的项目、TI 毁了圣诞节...

从许多其他线程中也可以清楚地看出、这是一个常见的问题、为什么您仍然依赖8年的运行时文件、这没有任何意义、我希望我在将130€μ s 的时间花在这块垃圾上之前就知道这一点。

因此、为避免疑义、我安装了 NI LV Runtime 2014 SP1 32位、然后安装了64位、我已经测试了所有电源轨... 一切都很好 我猜您没有机架解决方案、但您必须根据这种情况发生的次数获得一个 KB、但我猜其中任何一个都不会被任何一个问题所迷惑?!

"DRV10983 USB2ANY.lvclass:读取 Register.vi
寄存器读取失败!! 请重新启动 GUI 并重试"

此外、这看起来像一个类、不确定它是否在 USB2ANY.dll 中处理、但它被引用、而且无论我选择哪种芯片、此错误都会出现、但这可能只是对函数或类的通用调用。

我有点生气  

Bjorn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bjorn、

    很遗憾听到您遇到了一些问题。 我已指派一名团队成员提供反馈。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿克沙伊...

    我把所有东西都带回去了 看起来、我并不是说我看起来不是很好、但是... 我看起来不正确... 它是 Q1型号。 和... 当我完全启动到 Windows 中时(我在 Mac 上使用的是并行程序)、它运行良好  

    然而、我们遇到了一个新问题、当我尝试写入 EEPROM 时、它告诉我 VCC < 22VDC、现在我意识到我之前的疑虑可能会导致这方面的一些冷嘲热讽、但我向您保证。 我已经检查过很多次了、VCC 是24VDC 的死板!

    所以... 最后一个障碍是 TI 没有毁掉圣诞节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bjorn、

    感谢您的更新。 我们的大多数团队都在度假、因此请注意、在我们提供反馈之前、可能会有一些延迟。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    因此、我通过 MCU Over i2c 将这些值直接写入 IC 即可解决该问题。

    我的下一个问题是芯片的奇怪行为、BEMF 根据芯片而不是示波器到处都是、当你触摸它时、它实际上会停止。

    相电流不是芯片报告的那样、我已经在交货周期中发挥了作用、KT 就像我所能得到的那样接近、所以我开始认为这些芯片实际上只是用于12VDC PC 型风扇、而不是更多。

    我们只是尝试驱动小型压缩机、它会旋转并运行、但当您将任何设备连接到压缩机时、它会以非常小的电流增益停止运行。

    您能否推荐不同的 IC、必须具有以下标准

    无论 PWM_DC 如何、均可持续提供超过2A 的电流、可通过 PWM 进行控制、并可通过 i2c 或 SPI 进行编程。

    当然、最好的选择是让这个东西工作、但我不打算花几个小时来做这个、而是继续。

    我在电子领域拥有超过25年的经验、这位 TI 大粉丝、正是 TI 计算器让我走上了自己的道路、但在我看来、这个 IC 在我看来并不像一个坚固的产品。

    我们还学习了调优指南、在驱动器增加100mA 时、在性能上没有任何实际的差异、但仍然以最小的电阻停止。

    顺便说一下、我和您的选择器一起选择了这款芯片!!!

    Björn μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    如果您想远离 DRV10983、我建议您使用 DRV8316、MCT8316A 或 MCF8316器件。 这些器件具有高达35V 持续输入电压(最大绝对值40V)和8A 峰值电流、并集成了 FET。 DRV8316需要外部控制、MCT8316A 集成了无传感器梯形控制、MCF8316器件集成了无传感器 FOC 控制。 如果您想尝试使用 EVM、则可以使用这些 EVM。 如果您希望为有传感器解决方案集成梯形控制、则可以考虑 MCT8316Z。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    非常感谢您的响应、我最终使用了竞争对手提供的驱动程序、该驱动程序开箱即用、经过微调、运行正常。 我不确定芯片 BEMF 上的交叉点是否有问题、我不打算在您的论坛上向您的竞争对手进行广告、因为我认为这只是一个不好的法定行为、但如果您感兴趣、我很乐意向您发送 DM。 它是与10983相同的集成封装 IC、而不是栅极驱动器、只是出于疑问、实际上是相同的规格。

    这不是我的第一个竞技表演、我不确定算法在 IC 上做了什么、但我用2个示波器测量了每个标准、并且有条不紊地进行了前置时间、仍然无法停止轻触的失速。

    这些电机是知名的德国品牌、但我实际上已经尝试过其他6个具有可重现结果的电机、尝试了另一个 IC、并且刚刚处理了所有电机... 从这开始、您将得到什么!

    KIitos

    Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    很遗憾听到您在使用 DRV10983EVM 时遇到困难、如果您对我们具有集成控制和集成 FET 的较新器件感兴趣、我推荐使用 MCT8316AEVM 或 MCF8316AEVM。 我希望我可以提供更多帮助、但我个人还没有使用 DRV10983 (我更注重外部控制器件)、因此我的同事 在这一领域拥有更多专业知识。 如果您有兴趣继续找到最佳方法来调整 DRV10983EVM 以使其与您的特定电机配合使用、请告诉我、我的同事可以在更技术性的方面为您提供帮助。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我认为我再也没有精力让 DRV10983诚实地阅读档案、我担心我不是唯一一个有问题也没有解决问题的人。

    我不得不尝试上述方法之一、但又是140美元、这是一个很重要的角色、因此我将在我跳跃之前先给它一些想法。

    感谢您抽出宝贵的时间进行响应

    KIitos

    Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Björn、

    已了解、我已附上了 MCT 和 MCF8316A 资源的一些链接、以防您决定继续评估其中一个资源。

    此致、

    Anthony Lodi

    《MCF8316A 调优指南》

    《MCT8316A 调优指南》

    MCF8316A 数据表

    MCT8316A 数据表