主题中讨论的其他器件:DRV10983、 USB2ANY、 DRV8316、 MCT8316Z、 MCT8316A、 MCF8316AEVM、 MCT8316AEVM、 MCF8316A
好的、TI 你去了、完成了
"通知器超时
器件 GUI.lvlib:GUI 通过 Notifier.vi:5770006:\DRV10983.lvlib:Export Read All.vi\DRV10983 High leve.lvlib:Main.vi"等待 GUI 响应
首先是 F、我花了5个小时的时间来调试您的未完成产品。
接下来、这里将介绍的内容、这是全新的开箱即用配置、该流程的每个步骤都遵循了字母、但我仍然得到了以上内容。
我已经使用 LabView Blah Blah Blah Blah 检查了运行时间、检查了电压、所有这些都是标称值、但是... 当我使用 USB2ANY Explorer 启用 i2c 线时、它不会被拉高... 根据您的原理图、SDA 和 SCL 都应该符合我们的预期。
您可能会告诉我、这是一个圣诞节期间的项目、TI 毁了圣诞节...
从许多其他线程中也可以清楚地看出、这是一个常见的问题、为什么您仍然依赖8年的运行时文件、这没有任何意义、我希望我在将130€μ s 的时间花在这块垃圾上之前就知道这一点。
因此、为避免疑义、我安装了 NI LV Runtime 2014 SP1 32位、然后安装了64位、我已经测试了所有电源轨... 一切都很好 我猜您没有机架解决方案、但您必须根据这种情况发生的次数获得一个 KB、但我猜其中任何一个都不会被任何一个问题所迷惑?!
"DRV10983 USB2ANY.lvclass:读取 Register.vi
寄存器读取失败!! 请重新启动 GUI 并重试"
此外、这看起来像一个类、不确定它是否在 USB2ANY.dll 中处理、但它被引用、而且无论我选择哪种芯片、此错误都会出现、但这可能只是对函数或类的通用调用。
我有点生气
Bjorn