主题中讨论的其他器件: DRV2700
早上好。
我是 Dae Young Lee、位于 Myongji 大学的 Microsystems 实验室(来自韩国)。
我们写信给您、就使用 T.I.的 DRV2700EVM-HV500 (以下简称"评估套件")产品时遇到的问题提供建议。
目标是使用评估套件输出各种类型的信号(正弦波、方波、直流)。
使用评估套件(压电控制台)的评估工具可以输出各种类型的信号。
但是、噪音太大、无法正常工作。
(在信号输出时、编程工具的设置屏幕以及输出信号的形状和信息附加到文件中。)
请通过所附文件的输出信号检查评估套件的输出信息是否属于正常类别。
如果这是正常类别、请建议如何解决您遇到的问题(严重噪音)。
使用评估套件的环境如下所示。
:操作系统-窗口7,窗口10
:电源- USB (2.0、3.0端口)
:设置电压-158 V (测量时放大 x 1/10)
:示波器- Tektronix 'TDS1012B'
Ø 查询摘要
-目标:使用评估套件的各种信号输出
-问题:正弦波、方波等的输出是可能的,但由于严重的噪声,它不起作用。
-内容:检查使用中的评估套件是否正常工作、如何衰减信号输出期间的噪声