This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:我有噪声

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683015/drv2700evm-hv500-i-have-noise

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700


早上好。  

我是 Dae Young Lee、位于 Myongji 大学的 Microsystems 实验室(来自韩国)。

我们写信给您、就使用 T.I.的 DRV2700EVM-HV500 (以下简称"评估套件")产品时遇到的问题提供建议。

目标是使用评估套件输出各种类型的信号(正弦波、方波、直流)。

使用评估套件(压电控制台)的评估工具可以输出各种类型的信号。  

但是、噪音太大、无法正常工作。

(在信号输出时、编程工具的设置屏幕以及输出信号的形状和信息附加到文件中。)

请通过所附文件的输出信号检查评估套件的输出信息是否属于正常类别。

如果这是正常类别、请建议如何解决您遇到的问题(严重噪音)。

使用评估套件的环境如下所示。    

 :操作系统-窗口7,窗口10  

 :电源- USB (2.0、3.0端口)  

 :设置电压-158 V (测量时放大 x 1/10)  

 :示波器- Tektronix 'TDS1012B'

Ø 查询摘要 
-目标:使用评估套件的各种信号输出 
 -问题:正弦波、方波等的输出是可能的,但由于严重的噪声,它不起作用。 
-内容:检查使用中的评估套件是否正常工作、如何衰减信号输出期间的噪声 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DAE:

    您在输出端使用什么尺寸的负载? 输入信号的清洁程度如何?

    由于磁滞升压架构、会产生一些噪声、但它不应像所附图像那样糟糕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    所附图中使用的电压为158V、电压 I 将使用275V 或500V

    输入信号通过计算机 USB 端口提供。 但是,我尝试了各种笔记本电脑和台式机,但结果是一样的。

    如何测量迟滞升压架构? 或者是否有办法通过更换部件来抑制噪声?

    此致、
    DaeYoung Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DaeYoung:

    我了解您使用的电压、但负载是多少? 您是否在驱动电容器? 电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    我不完全理解。
    您问的是、我将使用评估套件驱动什么?

    我将在 MEMS 流程上驱动一个芯片。
    有 ITO 模式和 SiO2等。

    我需要一个干净的信号。

    这是我很清楚的吗?

    此致、
    DaeYoung Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DaeYoung:

    DRV2700旨在驱动容性负载。 请尝试在输出端连接一个电容器、然后查看输出信号是否噪声更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    正如您说过的、我在电路中添加了一个电容器并观察到信号。

    任何电容器(10nF ~ 1微 F)没有变化、当另一电容器(1000pF)电压宽度减小时。

    始终存在噪声。

                               

    谢谢你。

    DaeYoung Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DaeYoung:

    如果您查看数据表9.2.5节中的注释、可以看到更高的负载电容将减少纹波。  为了降低此类设计中的噪声、您需要针对特定输出电压和负载电容优化反激式电路。  我运行了一些测试、得到了以下波形。 即使这些波形也有点偏。 我将获得一个新的 EVM 来执行一些额外的测试。

    我还注意到、您的输出将变为负值。 您的示波器交流耦合吗?

    10nF 负载

    880nF 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DaeYoung:

    我再次使用新的 EVM 进行了测试、并能够达到158V 输出。 之前的 EVM 必须已损坏。 结果相似。 添加额外的电容以降低噪声。 不过、正弦波中仍存在一些明显的噪声。 我建议根据您所需的特定电压对反激式配置进行微调并制作新电路板。 我们介绍了 DRV2700数据表和 DRV2700EVM-HV500用户指南中的大量设计信息。

    10nF 负载

    880nF 负载

    具有模拟输入的880nF 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何其他问题、请告知我们。 现在、我将关闭此 E2E 消息主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    感谢您的努力。

    很抱歉耽误你的消息。

    使用47nF 电容器、设置电压:275V、频率:10Hz


    然而、信号已经得到很大的改进、但是来自函数发生器的信号具有不同的效果。

    谢谢、

    DaeYoung Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的跟进。 我很高兴输出现在看起来更好了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    由于您的原因、噪声成分有了很大的改善。

    该乘积的信号是偏移和输出、如图所示。

    我需要一个正常的正弦波、而不是像图中所示的偏移信号。

    如果你有办法,请告诉我。

    谢谢你。

    DaeYoung Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DaeYoung:

    抱歉、单个驱动程序无法执行此操作。 为了获得差分输出、您可以尝试使用两个器件并将每个输出连接到负载的相对端子。 然后设置输入以驱动180度异相的半正弦波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    这是否意味着将电流套件的正弦波形与另一套件的直流波形相结合以消除偏移?
    是否有可能以相反的方向输出直流电压?

    我不知道我是否理解正确。

    谢谢、
    DaeYoung Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DaeYoung:

    您将不会以负方向输出电压。 如果以差分方式连接负载、则可以向正极端子施加+500V 电压、向负极端子施加+500V 电压。 负载将根据 GND 看到1000V 交流信号。
    如果在另一端子连接到 GND 的情况下驱动单端负载、则无法实现这一点。