This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 电机用作步进电机。

Guru**** 2384440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, DRV8884
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682671/bldc-motor-as-a-stepper

主题中讨论的其他器件:DRV8320DRV8884

是否有一个驱动器能够将三相 BLDC 电机用作步进电机? 显然、它只有六个半步进、而不是传统步进电机的八个半步进。  BLDC 电机目标具有传动系输出、因此其分辨率类似于传统的大型步进电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    如果我理解正确、您想要控制6个不同的换向状态、并可能在特定状态停止?

    我建议查看 DRV8320、它是一款前置驱动器、但允许您通过3或6个输入来控制换向状态。

    DRV10x 系列器件是 MD-IMC 支持的器件、集成了控制功能、因此无法控制哪些换向状态处于活动状态。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要前置驱动器。 正在寻找集成驱动器、三相。 该电机的每相电流仅为5至8V、20mA。 需要 DRV8884的接口、步进和方向、具有微步进、但每半步长为6相、而不是8个 PHS。 在中国可以找到许多器件、但在中国可以找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们要讨论的电机。 它用于驱动仪表的机械指针。 只是不具备 UP 或 FPGA 的高级功能。

    模拟输入电压与 DAC 输出电压进行比较。 DAC 输入来自一个加/减计数器、由比较器控制的加/减持续计时。 然后、相同的加/减和计时会为步进电机运行索引驱动器。 DRV8884适用于大型8ph 半步进电机。 需要一个类似的器件来运行这个小的6ph 半步进、并且还需要索引微步进。

    e2e.ti.com/.../X25_5F00_xxx_5F00_03_5F00_SP_5F00_E_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    如 Brian 所述、DRV10x 系列不允许控制换向状态、而该系列器件是 TI 必须提供的唯一集成电机驱动器。 因此、除非您想将某些栅极驱动器视为 DRV8320、否则我们似乎无法满足您的应用要求。 如果您对 DRV8884有特别的问题、请再做一个主题。

    谢谢、
    Cole