请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8320、 DRV8884是否有一个驱动器能够将三相 BLDC 电机用作步进电机? 显然、它只有六个半步进、而不是传统步进电机的八个半步进。 BLDC 电机目标具有传动系输出、因此其分辨率类似于传统的大型步进电机。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是我们要讨论的电机。 它用于驱动仪表的机械指针。 只是不具备 UP 或 FPGA 的高级功能。
模拟输入电压与 DAC 输出电压进行比较。 DAC 输入来自一个加/减计数器、由比较器控制的加/减持续计时。 然后、相同的加/减和计时会为步进电机运行索引驱动器。 DRV8884适用于大型8ph 半步进电机。 需要一个类似的器件来运行这个小的6ph 半步进、并且还需要索引微步进。
e2e.ti.com/.../X25_5F00_xxx_5F00_03_5F00_SP_5F00_E_2800_1_2900_.pdf