This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:栅极驱动稳压器功率限制是多少?

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685081/drv8302-what-is-the-gate-drive-regulator-power-limit

器件型号:DRV8302

电源电压为50V。 DRV8302 PVDD1和 PVDD2的电源由铁氧体扼流圈和55V 齐纳二极管提供保护。

我正在运行6个100nC Qg FET、并以30kHz 的频率切换所有 FET。 100E-9 x 6 x 30E3 = 18mA。 当我达到25-35%的占空比并略高于60A 的电机电流时、DRV8302 GVDD 会发生故障、并保持<=1.7V、直到我更换 DRV8302为止。 这是非常可重复的。 在空载情况下、我可以毫无问题地将电机旋转至100%占空比。 不知道电机负载会影响栅极驱动功率的原因。 这里可能有线索。

DRV8302数据表第13页显示"三相栅极驱动器可提供高达30mA 的平均栅极驱动器电流。 当 MOSFET Qg = 25nC"

因此、GVDD <= 1.7V 是其他故障的症状(其他一切似乎正常)、或者稳压器在不应发生故障时发生故障。 在200kHz 下开关频率为25nC 意味着我的100nC 开关应在50kHz 下工作。

我怀疑30mA 数字应指定稳压器中的总功率耗散、即30mA@ 30V PVDD1表示 Ptt GVDD = 0.6W。 我将在 GVDD 稳压器上降低40V、如果我的怀疑是正确的、这会将我的限值设置为15mA。 有人可以验证这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我们将在周三进行调查并回复。

    您是否使用梯形或正弦控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正弦控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    您能否共享器件和功率 MOSFET 周围的电路、您用于 GVDD 的电容值是多少? 您是否在 GH/GL 和 MOSFET 的栅极之间有一个电阻器、如果是、值是多少?
    如果您还可以在增大占空比时共享栅极引脚和开关节点引脚的捕捉、我想知道开关是否会产生开槽振铃。 如果您不想在公共论坛中发布信息、请随时通过私人邮件向我发送信息。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    您是否能够解决您的问题? 我没有听到您的声音、所以我认为情况就是这样。 如果没有、请随时重新发布您的问题。 非常感谢。