请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10975 我已将锁定检测电流阈值设置为最大值、即0x0F 至 EEPROM 0x28。 但是、使用12V 直流电源时的电源电流不能超过0.2A。 我在电机上施加了一些负载、它停止了。 我读取故障代码、仅检测到锁定检测电流限制。(在寄存器0x1E 中读取0x01)。 电机可以进入闭环。
此外、我计划使用 IC 来控制 一辆汽车的电机(重量非常轻、约500g)。 是否满足我的需求?