This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:电流限制

Guru**** 2383710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/684711/drv10975-current-limit

器件型号:DRV10975

我已将锁定检测电流阈值设置为最大值、即0x0F 至 EEPROM 0x28。 但是、使用12V 直流电源时的电源电流不能超过0.2A。 我在电机上施加了一些负载、它停止了。 我读取故障代码、仅检测到锁定检测电流限制。(在寄存器0x1E 中读取0x01)。 电机可以进入闭环。

此外、我计划使用 IC 来控制 一辆汽车的电机(重量非常轻、约500g)。 是否满足我的需求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pok Man、
    我已将此主题分配给我们的支持专家、以帮助您。 在该人返回给您之前、我有几个问题:
    1.您想在您的车型中使用此电机实现什么目标? 移动车轮?
    2.您需要多少电流? 您提到过您使用的是12V、0.2A 直流电源;电机所需的电流是否小于0.2A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵

    很抱歉耽误你的回答。

    1.是的、电机用于通过机械差速器驱动车轮

    2.我不知道。 无负载时的速度就足够了、但在施加负载时它会停止。 我想知道是否是电机驱动器的保护、但峰值电流不超过0.3A、并且它返回锁定电流限制检测错误。

    Pok Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pok Man、您好、

    对延误表示歉意。

    1. 我很惊讶地获悉、您在此 应用中使用的是 BLDC 电机、尤其是无传感器电机。 通常、BDC 电机能够非常快速地施加扭矩、而无传感器 BLDC 通常需要 更长 的时间才能旋转至目标速度。
    2. 通常、负载的存在会增加以相同速度驱动所需的电流。 通常、电流限制有两个原因
      1. 编程的相位电阻和 KT 不正确。 请参阅 此帖子 以正确测量它们
      2. 电机电阻(可能还有电感) 非常低、超出 了我们的应用范围。 我已复制下表供您查看

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    感谢你的答复。

    我后来发现、毫无意义的 BLDC 不适合我的情况。 我计划将该传感器与霍尔传感器结合使用。 感谢你的建议。

    此致、

    Pok Man