你好
我需要在10%至100%的范围内控制电机、12V 至16V 的电压、标称14V 的电压、在没有电机的情况下最大持续电流为15A、峰值无启动电流最大为60A、频率为10kHz。 如果我的占空比为10%、电流为15A、 如果我使用自由轮二极管电路、则损耗 p = VD *(1占空比)* Imax、其中 VD 是二极管压降、VD = 0.6、P = 0.6V *(1-0.1)* 15A、我将具有8.1W 的损耗、 但我有一个尺寸限制、我很难去除所有这些热量。 然后、我想到了一个具有两个 MOSFET 的同步系统、半桥驱动器会遇到连续工作(100%)、因此我想到了一个 P 和 N MOSFET、但我没有找到半桥驱动器、我可能会寻找错误的术语。
总结:对于频率至少为10kHz 的 MOSFET N 和 P、是否有任何型号的半桥驱动器?