This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极驱动器 MOSFET N 和 P 100%连续

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8703-Q1, DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685070/gate-driver-mosfet-n-and-p-100-continuous

主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1DRV8703-Q1DRV8701

你好
我需要在10%至100%的范围内控制电机、12V 至16V 的电压、标称14V 的电压、在没有电机的情况下最大持续电流为15A、峰值无启动电流最大为60A、频率为10kHz。 如果我的占空比为10%、电流为15A、 如果我使用自由轮二极管电路、则损耗 p = VD *(1占空比)* Imax、其中 VD 是二极管压降、VD = 0.6、P = 0.6V *(1-0.1)* 15A、我将具有8.1W 的损耗、 但我有一个尺寸限制、我很难去除所有这些热量。 然后、我想到了一个具有两个 MOSFET 的同步系统、半桥驱动器会遇到连续工作(100%)、因此我想到了一个 P 和 N MOSFET、但我没有找到半桥驱动器、我可能会寻找错误的术语。
总结:对于频率至少为10kHz 的 MOSFET N 和 P、是否有任何型号的半桥驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milordy、

    您是指有刷电机驱动器还是无刷电机驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有刷电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milordy、

    大多数高电流有刷驱动器在高侧和低侧均使用 N 沟道 FET。 这是通过集成电荷泵或自举电容器来实现的。

    如果您希望100%运行、则电荷泵是首选选择。 DRV8701、DRV8702-Q1、DRV8703-Q1可以控制一个 N 沟道低侧 FET 和一个 N 沟道高侧 FET。 请考虑这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该驱动器的 VQFN 封装、是否可以焊接到热空气站?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milordy、

    这是可能的、但根据接地层、这可能很困难。 可能需要预热器。