请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8841 您好!
我在 VM = 24伏时测试 IC、方法是施加10.8欧姆的负载、施加1.2欧姆电阻和4.2毫安的负载线圈、并在50%占空比下施加 PWM。 进行测试
我在 DSO 上仅获得错误纹波。 检查电路后 发现电源路径中的引脚短路。 请向我推荐一些理由或解决方案。
(注意:仅使用了一个 H 桥,并且电路板(PCB)上没有其他短路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 VM = 24伏时测试 IC、方法是施加10.8欧姆的负载、施加1.2欧姆电阻和4.2毫安的负载线圈、并在50%占空比下施加 PWM。 进行测试
我在 DSO 上仅获得错误纹波。 检查电路后 发现电源路径中的引脚短路。 请向我推荐一些理由或解决方案。
(注意:仅使用了一个 H 桥,并且电路板(PCB)上没有其他短路。