This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:使用时引脚短接

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679627/drv8841-shorting-of-the-pins-when-in-use

器件型号:DRV8841

您好!

我在 VM = 24伏时测试 IC、方法是施加10.8欧姆的负载、施加1.2欧姆电阻和4.2毫安的负载线圈、并在50%占空比下施加 PWM。 进行测试

我在 DSO 上仅获得错误纹波。 检查电路后 发现电源路径中的引脚短路。 请向我推荐一些理由或解决方案。

(注意:仅使用了一个 H 桥,并且电路板(PCB)上没有其他短路。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorat、您好!

    您能否分享原理图并阐明您的测试条件?

    负载是否 是与线圈串联的10.8欧姆电阻器? 我对"DSO"感到困惑。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的,有效负载为(10.8+1.2)欧姆和4.2mH。 我正在连接电路原理图。
    DSO 是数字存储示波器、这是一种经过改进的 CRO 形式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thorat、您好!

    很抱歉、我找不到原理图、您能再连接一次吗?
    您还能在示波器图片上发布有关错误纹波的信息吗? 例如电流或电压?

    我将使用相同的负载进行检查、然后在几天内给出您的答案。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、

    我们最近没有收到您的回复。 您是否解决了问题?