主题中讨论的其他器件:DRV8873、
大家好、
我对 DRV8873的硬件设置版本感兴趣。
我 基本上会 将其与一个没有 SPI 接口的简单配置一起使用。
似乎可以购买 SPI 型评估板、因此我想使用它。
是否可以在不使用 SPI 的情况下使用此评估板?
我们的用法是在 PWM 模式下、峰值电流高达3A。
我认为压摆率等可以通过 SPI 进行调节、但首先我认为可以使用外部 PWM 来转动电机。
是否可以使用默认寄存器设置的外部 PWM 驱动它?
首先、是否需要 SPI 通信才能使其正常工作?
此致、
Tomoaki Yoshida