This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873S-Q1EVM:不带 SPI 的外部 PWM 驱动器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8873S-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/677211/drv8873s-q1evm-external-pwm-drive-without-spi

器件型号:DRV8873S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873

大家好、

我对 DRV8873的硬件设置版本感兴趣。

我 基本上会 将其与一个没有 SPI 接口的简单配置一起使用。

似乎可以购买 SPI 型评估板、因此我想使用它。

是否可以在不使用 SPI 的情况下使用此评估板?

 我们的用法是在 PWM 模式下、峰值电流高达3A。

我认为压摆率等可以通过 SPI 进行调节、但首先我认为可以使用外部 PWM 来转动电机。

是否可以使用默认寄存器设置的外部 PWM 驱动它?

首先、是否需要 SPI 通信才能使其正常工作?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    如果默认值是可接受的、则 DRV8873S-Q1EVM 可在没有 SPI 的情况下使用。

    SPI 版本允许评估器件的所有设置、而无需更改输入端的电阻器。 建议使用 SPI 版本来确定设置。

    是否可以在不使用 SPI 的情况下使用此评估板?
    >>如果默认值是可接受的、则可以在不使用 SPI 的情况下使用该电路板。

    是否可以使用默认寄存器设置的外部 PWM 驱动它?
    >>是的、可以。 默认情况下、器件将处于 PWM 模式。

    首先、是否需要 SPI 通信才能使其正常工作?
    >>无需 SPI 即可使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick–San、

    感谢您的支持。

    我知道 EVM 可以在没有 SPI 的情况下使用。

    我们不会通过 USB 连接到 PC。

    那么应该如何处理评估板上 R23到34之间的电阻器?

    我应该删除所有这些内容吗?

    我将使用跳线 J4设置 nSLEEP 和禁用、并将 PWM 从外部输入至 EN/IN1和 PH/IN2。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    是的、请移除电阻器 R23至 R34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick–San、

    感谢您的支持。

    我将使用评估板评估 DRV8873。

    我应该如何处理 SDI、SCLK 和 nSCS 引脚?

    应下拉至 GND?

    由于我无法获取 DRV8873S-Q1EVM 的原理图、因此我不知道如何连接 到输入引脚。

    我认为、如果 R23被移除、它不会为 DVDD 引脚提供3.3V 电压。

    对吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    很抱歉耽误你的回答。 我们将直接提供其他信息。