This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:根据 PWM 模式、DRV 8323R 温度

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682935/drv8323r-drv-8323r-temperature-according-to-pwm-modes

器件型号:DRV8323R

我将 DRV8323RH 用于 BLDC 电机。

当我使用1 PWM 模式时、8323R 的温度会达到40摄氏度。

但是、当我使用6 PWM 模式时、8323 R 的温度会上升到 65摄氏度。

我使用热像仪测量温度。

1 PWM 模式用于6步控制、6 PWM 模式用于 SVPWM 控制。

我想知道这是正常的。

如果 不正常、  我应该对6 PWM 模式执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Min-su:

    请提供一些其他信息吗?

    您是否正在使用 BOOSTXL-DRV8323Rx EVM? 如果是、哪一个?
    电机在1 PWM 和6 PWM 模式下是否以相同的速度运行?
    1 PWM 和6 PWM 模式下的 FET 温度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    我使用 DRV8323RH 设计了电机驱动器。
    我刚才使用使能引脚启用了 DRV8323RH。 因此分配了零占空比。
    因此、相电流低于0.1A、MOSFET 温度约为25~30 μ C 摄氏度。
    但当我使用6 PWM 模式时、DRV8323RH 温度会升高。

    当我施加占空比时、无论1PWM 或6PWM 模式如何、电机都能正常运转。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min-su、

    您能不能同时提供1xPWM 和6xPWM 两种模式的测试用例场景。
    电压、频率、占空比等
    在此基础上、我可以转到实验并在可能的情况下在我们的评估模块上重新创建该模块、以查看这是与器件相关还是由于向输入引脚提供了信号。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    我附上了测试用例的图。

    我使用了相同的驱动程序。 在 MODE 引脚中使用电阻器更改了 PWM 模式。

    DC link voltate:40V

    载波频率:20Khz。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min-su、
    我在相同的测试条件下、以6倍和1倍的速测试了我们的 EVM。 40V、20kHz、50%直流、并且未观察到任何主要温度变化。
    这两种模式下的 IC 温度都在40摄氏度左右、因此我将检查您设置中器件的输入信号、并验证您的输出看起来是否正确。 请告诉我、如果您有任何其他问题、我现在将关闭此主题。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Luis、

    我将检查6 PWM 模式下的信号。