This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV2605LEVM-MD:与 HCC 相比、最新固件源似乎过时

Guru**** 2381120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/681052/ccs-drv2605levm-md-latest-firmware-source-appears-to-be-out-of-date-compared-to-hcc

器件型号:DRV2605LEVM-MD

工具/软件:Code Composer Studio

Devkit 页面上有软件版本1.0的软件下载。 包含的图像和建筑物生成的图像都不适用于 HCC 1.5.3。 所包含的图像具有一个2014/09/16的滤波器。  http://www.ti.com/lit/zip/sloc320

HCC 1.5.3与固件映像"DRV2605LEVM-MD_v1p3.txt"捆绑在一起 、文件数据为2016_06_07。 因此、这似乎是 Devkit 固件的更新版本。 可以从何处获取此源代码版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我还不能弄清楚这一点。 不幸的是、能够帮助我们解决这一问题的人是外出度假的、他将在下周回来。 不过,我会继续研究,以找出答案。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jose、

    看起来 DRV2605LEVM-MD 的 v1.3源代码未发布在任何位置、但 HCC 使用它并安装了二进制代码。 我想修改它与 HCC 的工作方式。

    我可以开始使用 DRV2605LEVM-MD 页面上发布的 v1.0源代码:(www.ti.com/.../sloc320) 、但我想在进入此项目之前解决此问题、因为此代码不适用于 HCC、但至少具有独立演示功能。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    此处是新版本的固件:

    e2e.ti.com/.../drv2605levm_2D00_md_2D00_master.zip


    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师