请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605LEVM-MD 工具/软件:Code Composer Studio
Devkit 页面上有软件版本1.0的软件下载。 包含的图像和建筑物生成的图像都不适用于 HCC 1.5.3。 所包含的图像具有一个2014/09/16的滤波器。 http://www.ti.com/lit/zip/sloc320
HCC 1.5.3与固件映像"DRV2605LEVM-MD_v1p3.txt"捆绑在一起 、文件数据为2016_06_07。 因此、这似乎是 Devkit 固件的更新版本。 可以从何处获取此源代码版本?