This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:DRV8313不工作

Guru**** 2381400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682492/drv8313-drv8313-not-working

器件型号:DRV8313

您好!

我已经按照数据表8.2.1图13中的方式连接了 DRV8313。

www.ti.com/.../drv8313.pdf

一旦打开电源、电源的限流器就会打开(限制为2A)

那么芯片似乎已损坏。 一些未相互短路的引脚现在相互短路

1) 1)使用 SSOP28到 DIP 扩展板进行原型设计、然后再到试验电路板上。 焊接应该很好、我经过了许多电路板、每次我使用万用表对每个焊接连接进行三重检查

2)使用5V Arduino 作为微处理器、但数据表第6.3节指出 Vin 最大为5.5V

3) 3)使用220R 的 LED 作为负载

请帮助!! 已经花了很多天,尝试了不同的原理图,并经历了很多,很多芯片:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    数据表中显示的图适用于没有电流限制的典型三相电机配置。

    要开始调试、请将电源的电流限制降低到毫安范围、然后查看电源是否仍在下降。 这将避免损坏更多器件、并可让您了解您的设计是否存在其他地方的短接。

    如果您能够以较低的电压和电流为器 件加电、请在启用器件时监测 nFAULT 和 VCP 引脚。

    此外、您是否考虑 使用 我们的 DRV8313 EVM 开始评估? 此评估模块附带可下载的 GUI、可简化操作。 您可以从那里开始、然后根据设计需要进行调整。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    您是否解决了问题? 我没有听到您的声音、因此我认为您现在可以去了。 我将关闭此主题、但请随意重新发布或创建新主题。 谢谢你。