请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8313 您好!
我已经按照数据表8.2.1图13中的方式连接了 DRV8313。
一旦打开电源、电源的限流器就会打开(限制为2A)
那么芯片似乎已损坏。 一些未相互短路的引脚现在相互短路
1) 1)使用 SSOP28到 DIP 扩展板进行原型设计、然后再到试验电路板上。 焊接应该很好、我经过了许多电路板、每次我使用万用表对每个焊接连接进行三重检查
2)使用5V Arduino 作为微处理器、但数据表第6.3节指出 Vin 最大为5.5V
3) 3)使用220R 的 LED 作为负载
请帮助!! 已经花了很多天,尝试了不同的原理图,并经历了很多,很多芯片:(