This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:MODE 引脚/高阻态

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683139/drv8702-q1-mode-pin-hi-z

器件型号:DRV8702-Q1

尊敬的团队:

我们的客户希望在 PWM 模式下使用 DRV8702。

2个问题:

1) 1)数据表中规定引脚应处于高阻态 我们是否正确理解这意味着保持引脚断开/悬空?

2) 2)数据表中显示了 MODE 引脚的内部连接、请参阅下文。 但是、将第一个比较器与1.35V 进行比较是否没有错误? 在分压器为26k 至65k 时、3.3V 的内部 DVDD 将提供2.35V 电压。 因此、高阻态或3.3V @模式之间不会有差异?

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    1) 1)您答对了:引脚的高阻态输入意味着悬空。
    2) 2)我将与我们的设计团队确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    图32中的 FET 充当二极管、并在引脚悬空时将比较器节点的电压降至0.75V 至1.35V 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James、非常感谢您的回答和确认。
    此致、Martin