请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667EVM-CT 主题中讨论的其他器件:DRV2667
大家好、
我想使用 模拟输入控制 DRV2667板、我将模拟信号放在模拟输入(插孔头)中、但不会发生任何情况、
我通过 GBF 订购了这个具有锯齿信号的模拟输入、并且我已经将多路复用器设置为模拟输入
设计和测试模式中的模式0或模式7 ("00111")、
但没有任何变化
此致、
Aymane Lakhal