This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:使用模拟输入控制 DRV2667

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682308/drv2667evm-ct-control-drv2667-with-analog-input

器件型号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2667

大家好、

我想使用 模拟输入控制 DRV2667板、我将模拟信号放在模拟输入(插孔头)中、但不会发生任何情况、

我通过 GBF 订购了这个具有锯齿信号的模拟输入、并且我已经将多路复用器设置为模拟输入  

 设计和测试模式中的模式0或模式7 ("00111")、

但没有任何变化

此致、

Aymane Lakhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lakhal、

    您似乎正在关注用户指南的模拟/PWM 输入部分。
    您是否查看过其他模式是否正常工作? 您能否为我提供有关如何配置 EVM 的更多信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lakhal、

    您是否能够解决您的问题? 如果几天内没有响应、我们将关闭此主题。