This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:作为 PVDD 的函数降低输出电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/684593/drv8412-derating-output-current-as-a-function-of-pvdd

器件型号:DRV8412

您好!

我将 DRV8412视为以24V 工作且电流高达4A 的 TEC 驱动器。 在并行模式下、我认为 DRV8412应该足以满足 PVDD 和电流的这种组合、对吧? 或者、在并联模式下、输出电流是否会随着 PVDD 值的变化而降低? 例如、如果12V 时的最大输出电流为6A、该值在24V 时是否会降至4A (或更低)?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    输出电流不随 PVDD 电压变化。 保持在6A。