请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 您好!
我将 DRV8412视为以24V 工作且电流高达4A 的 TEC 驱动器。 在并行模式下、我认为 DRV8412应该足以满足 PVDD 和电流的这种组合、对吧? 或者、在并联模式下、输出电流是否会随着 PVDD 值的变化而降低? 例如、如果12V 时的最大输出电流为6A、该值在24V 时是否会降至4A (或更低)?
此致、
James