主题中讨论的其他器件: DRV8834、 DRV8848
用于机械仪表的小型步进电机使用6相半步进、其模式与3相无刷运行电机类似。 我们需要一个与8844类似的步进电机驱动器、但对于六相半步进、这些小型监测计电机需要这些驱动器。 我有一个分立式逻辑电路、可为六相半步长提供适当的信令、但我们希望在这些六相半步长器件中使用微步进。 我们还想以更小尺寸的电路结束...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用于机械仪表的小型步进电机使用6相半步进、其模式与3相无刷运行电机类似。 我们需要一个与8844类似的步进电机驱动器、但对于六相半步进、这些小型监测计电机需要这些驱动器。 我有一个分立式逻辑电路、可为六相半步长提供适当的信令、但我们希望在这些六相半步长器件中使用微步进。 我们还想以更小尺寸的电路结束...
在这里、你可以看到 Rick。 与具有8个步进的传统步进电机不同、它是一款5至8v 20mA 线圈电机、具有6相半步进至全周期。
这些在机械测量仪表中可见、通常由 uProcessor 驱动。 我的任务是在没有这种帮助的情况下做到这一点。
上数/下数计数器与驱动我的设计中的三个电机输入的三位环计数器并联。 微步进、限制电流并缩小尺寸。
所见的所有步进电机驱动器均为8相、步长为1/2、而三相 BLDC 驱动器则用于运行电机。