This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:寻找六相半步进驱动器;而不是这个八相半步进驱动器。

Guru**** 2381090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8884, DRV8834, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682659/drv8884-looking-for-a-6phase-half-step-driver-not-this-8-phase-half-step-driver

器件型号:DRV8884
主题中讨论的其他器件: DRV8834DRV8848

用于机械仪表的小型步进电机使用6相半步进、其模式与3相无刷运行电机类似。 我们需要一个与8844类似的步进电机驱动器、但对于六相半步进、这些小型监测计电机需要这些驱动器。 我有一个分立式逻辑电路、可为六相半步长提供适当的信令、但我们希望在这些六相半步长器件中使用微步进。 我们还想以更小尺寸的电路结束...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于机械仪表的小型步进电机使用6相半步进、其模式与3相无刷运行电机类似。

    我们需要一个与 DRV8884类似的步进电机驱动器、但如果具有六相半步长、这些小型监测计电机就需要该驱动器。

    我有一个分立式逻辑电路、可为六相半步长提供适当的信令、但我们希望在这些六相半步长器件中使用微步进。 我们还想以更小尺寸的电路结束...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    您能否提供电机的数据表或器件型号? 电压和电流要求是什么?

    我们没有任何可以直接做到这一点的东西,但也许我们可以找到一些可能起作用的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、你可以看到 Rick。 与具有8个步进的传统步进电机不同、它是一款5至8v 20mA 线圈电机、具有6相半步进至全周期。

    这些在机械测量仪表中可见、通常由 uProcessor 驱动。 我的任务是在没有这种帮助的情况下做到这一点。

    上数/下数计数器与驱动我的设计中的三个电机输入的三位环计数器并联。 微步进、限制电流并缩小尺寸。

    所见的所有步进电机驱动器均为8相、步长为1/2、而三相 BLDC 驱动器则用于运行电机。

    e2e.ti.com/.../X25_5F00_xxx_5F00_03_5F00_SP_5F00_E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    有些器件可用于创建序列。 DRV8834 (QFN 封装为16mm sq)和 DRV8848 (32mm sq)可由4个输入控制以创建所需的任何序列。

    请查看这些器件。 如果其中任何一个都可以正常工作、我们可以提供有关电机驱动顺序的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您再次与此 Rick 联系。 与8884类似、8834仅执行8ph、每半步长45°的分度、并将步长和方向作为输入。 °需要类似的器件、但对于上述电机、每半步长为6ph、每个电流为60 μ s。 我们希望在1/4或1/8步进时使用它。 电机几乎不需要驱动器、只需要50mA 的电流。 但如果没有类似的索引器、则可能需要 uProcessor 或 FPGA 中的查找表来获得所需的控制。 我们在8884上使用了该功能、但如果没有它的预期波形模式、电机将无法平稳移动。 8848驱动器是两个半桥、我们需要三个、PWM 仍需要创建外部时序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我们没有一个具有您所需序列的器件。 上述两个器件(DRV8834和 DRV8848)需要查找表进行控制。

    DRV8834应在 CONFIG 设置为 LOW (相位/使能模式)的情况下运行。 如前所述、由于尺寸和电压的原因、建议使用 DRV8834。

    您是否介意线程 e2e.ti.com/.../2516236 是否与此线程合并? Brian 和我正在联系、以便我们可以讨论各种选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们需要的是一个工作频率低至零 Hz 的 BLDC 三相控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我们的 BLDC 控制器似乎没有针对电机的序列进行设置。 即使是这样、也需要外部电路来控制三相输入。

    使用 CONFIG SET LOW 的 DRV8834是最接近的匹配项。 可以使用 XPHASE/xENBL 输入单独控制两个绕组。
    对于此应用、方框图中 DRV8834周围显示的组件可以最小化。