This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:通过感测电阻降低损耗

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680120/drv8308-reduce-loss-through-sense-resistor

器件型号:DRV8308
主题中讨论的其他器件: DRV8320

大家好、我非常喜欢 DRV8308、因为它具有换向逻辑功能。 但是、我担心感应电阻器的功率损耗。 该器件开始将感测电阻两端的电流限制在0.25V。 这意味着功率损耗等于您的限制电流 x 0.25V。 我们希望将电流限制在3A、这意味着我们将使用~70m Ω 电阻器、并在其上消耗750mW 的功率。 是否有任何方法可以在不丢失芯片电流限制功能的情况下使用较小的电阻器? 我担心应用放大器来感应电阻器、因为输出电压仍然需要非常小。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您能否解释一下芯片失去电流限制功能意味着什么?
    如果使用较小的感应电阻器值、则电流限制将会更小、因为限压器通常设置为0.25V、但电流仍会调节为较低的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能否解释一下当您说"电流[将]仍调节为较低的值"时意味着什么? 从数据表中可以看出、芯片仅在 Vlimer 为0.25V 时调节电流。 这意味着、对于3.5A 电流限制、我需要70m Ω 电阻器、如果我将其降低至50m Ω、它将调节为5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    正确的、电流将根据所选的电阻进行调节、因为限流器固定在0.25V、因此50m Ω 电阻器将稳定在5安培。 因此、您不会失去电流限制功能、我想这正是我试图说的、很遗憾、您无法获得所需的电流。
    您是否考虑过 DRV8230器件? 该器件更加灵活、因为电流也取决于内部电流感应放大器的增益。
    www.ti.com/.../drv8320.pdf
    如果输入存在限制、则可以使用1xPWM 模式。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 感谢您的回答。

    我喜欢8308、因为它具有单感应电阻器、换向逻辑和霍尔效应输入。 是否有另一个芯片具有这些特性以及可变电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我对延迟回复表示歉意。 使用1xPWM 时、DRV8320可能是一个备选器件(请查看图19以了解霍尔效应传感器连接)。 在此处查看数据表: www.ti.com/.../drv8320.pdf
    谢谢你。