请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308 主题中讨论的其他器件: DRV8320
大家好、我非常喜欢 DRV8308、因为它具有换向逻辑功能。 但是、我担心感应电阻器的功率损耗。 该器件开始将感测电阻两端的电流限制在0.25V。 这意味着功率损耗等于您的限制电流 x 0.25V。 我们希望将电流限制在3A、这意味着我们将使用~70m Ω 电阻器、并在其上消耗750mW 的功率。 是否有任何方法可以在不丢失芯片电流限制功能的情况下使用较小的电阻器? 我担心应用放大器来感应电阻器、因为输出电压仍然需要非常小。
谢谢、