请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD88539ND 主题中讨论的其他器件:CSD
您好!
您能告诉我们 CSD 88539吗?
在以下条件下、雪崩(EAR)值是多少?
※此问题是关于 EAR,而不是 EAS。
VDD = 30V、
VGS = 20V -> 0V、
ID = 10A、
L = 100uH、
RG = 25欧姆
蚀刻≦150°C、测试时间1000小时
ON = 1us、占空比≦1%
谢谢你。