This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:启动时出现大电流尖峰

Guru**** 2381030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683471/drv8833-large-current-spike-at-startup

器件型号:DRV8833

你(们)好。

我的客户在电机启动时观察到大电流尖峰。 请参阅下面的波形。 (在 AOUT1测量)

另请参见随附的原理图。

您能给我们一些提示来找出原因吗?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    输出端是否有电容器?

    通常、该尖峰电流是浪涌电流。 启动时 、  电容器很快会施加高电压、这会导致浪涌电流(i=C*dV/dt)。

    谢谢。