您好!
我的客户在34V 应用中使用 DRV8824电机驱动器。 电机输出 AOUT1、AOUT2和 BOUT1、BOUT2均直接从驱动器连接到4引脚连接器。 然后、电机被插入到该连接器中。
客户正在对连接器进行+8kV 接触 ESD 测试、并发现 DRV8824损坏。 它们已尝试将4个引脚(AOUT1 AOUT2等)的每个引脚分别安装到接地端的43V SMA TVS 二极管。
当二极管为双向二极管(SMAJ43)时、它们无效、DRV8824仍然失效。 当二极管是单向的(SMAJ43A)时,它通过了整个测试,没有失败,但在一些命中后,出现了一些驱动器锁定。 它们还观察到流经单向二极管的衰减电流。
他们需要帮助来解决系统的 ESD 问题、并希望听到所有想法以及单向二极管可能影响运行(衰减期间)的解释。
非常感谢
Faizul Bacchus